DOCA0098DE-09

Einstellungen für Veröffentlichungsidentifizierung

Es gibt Einstellungen für die Veröffentlichungsidentifizierung von Energy Operation.
Feld/Schaltfläche Beschreibung
Veröffentlichungs-ID

Diese Zahl ist eine unverwechselbare Bezeichnung des Standorts für die Energy Operation-Datenbank. Sie wird für das Erstellen eines Standorts in Energy Operation verwendet.

Diese ID wird vom Com’X automatisch generiert.

Neue Veröffentlichungs-ID generieren

Diese Schaltfläche erzeugt eine neue Veröffentlichungs-ID. Verwenden Sie diese Schaltfläche immer, wenn Sie Folgendes wiederverwenden:

  • Den Com’X für einen neuen Standort
  • Die aktuelle Com’X-Konfiguration für einen anderen Standort

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?