DOCA0098DE-09

Digital Service Platform-Verbindung

**
Für Veröffentlichungen auf der DSP müssen Sie „Schneider Electric Services“ unter Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Schneider Electric Services aktivieren.

Jeder Zustand der Verbindung mit der Digital Service Platform ist bei Aktivierung mit einem grünen Häkchen versehen oder wird bei Deaktivierung abgeblendet. Ein rotes Häkchen weist auf ein Problem mit dem jeweiligen Verbindungszustand hin. Die drei Verbindungszustände sind:

Initialisieren – der DSP-Agent ist initialisiert.

Authentifizieren – die DSP-Verbindung ist authentifiziert.

Verbinden – die DSP-Verbindung ist abgeschlossen, und das Gerät wurde auf der entfernten Plattform erkannt.

HINWEIS: Die Statusänderungen der Schneider Electric Services werden in den Wartungsprotokollen aufgezeichnet.

Bei Verwendung der DSP-Verbindung werden Firmware-Upgrades automatisch gestartet. Wenn Sie die DSP-Plattform über eine langsamere GPRS-Verbindung nutzen möchten, wird eine Aktualisierung der Firmware empfohlen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?