Behebung von Messgerätstörungen
GEFAHR |
|---|
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS,
EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Behebung von Störungen an Digitaleingängen
In der nachstehenden Tabelle wird das Beheben von Problemen an Digitaleingängen beschrieben:
| Problem | Mögliche Lösungen |
|---|---|
| Es wird kein Impuls empfangen. Die Digitaleingangs-LED blinkt nicht. | Überbrücken Sie die Eingangsklemmen zwischen der Klemme und der 12-V-Spannungsversorgung mit einem kurzen Drahtstück, um zu überprüfen, ob die LED funktioniert. Wenn die Eingangs-LED nach der Überbrückung der Eingangsklemmen aufleuchtet, liegt das Problem wahrscheinlich am Messgerät und/oder an den Leitungen zum Messgerät. |
|
Überprüfen Sie, ob der Impulsausgangszähler mit der Digitaleingangsklemme und der 12-V-Spannungsversorgung verbunden ist. Die Schaltpläne finden Sie in der Installationsanleitung. |
|
| Überprüfen Sie, ob der Impulsausgangszähler funktioniert. | |
| Es wird kein Impuls empfangen. Die Digitaleingangs-LED blinkt. | Überprüfen Sie die Nummer des Digitaleingangs, mit dem der Impulszähler verbunden ist. |
Behebung von Störungen an Analogeingängen
In der nachstehenden Tabelle wird das Beheben von Problemen an Analogeingängen beschrieben:
| Problem | Mögliche Lösungen |
|---|---|
| Es kann kein Analogwert abgelesen werden. |
Überprüfen Sie, ob der Analogausgangssensor mit den richtigen Klemmen verbunden wurde. Die Schaltpläne finden Sie in der Installationsanleitung. |
| Überprüfen Sie auf der Konfigurationswebseite, ob die Nummer des Analogeingangs dem richtigen Sensortyp zugewiesen ist: RTD, 0–10 V oder 4–20 mA. |
Mögliche Protokollierungsfehler
Die nachstehende Tabelle enthält eine Liste der möglichen Aufzeichnungsfehler für das Datenprotokoll:
| Fehler-code | Definition |
|---|---|
| 0 | Kein Fehler erkannt |
| 19 | Für das Aufzeichnungsintervall wurden keine gültigen Werte aufgezeichnet. Das ist höchstwahrscheinlich das Resultat einer fehlgeschlagenen Kommunikation mit dem Gerät. |
GEFAHR