Behebung von Störungen an Modbus-Geräten
GEFAHR |
|---|
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS,
EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
In der nachstehenden Tabelle wird das Beheben von Problemen an Modbus-Geräten beschrieben:
| Problem | Mögliche Lösungen |
|---|---|
| Kein Modbus-Gerät kann auf der seriellen Com’X-Leitung erkannt werden. |
|
| Auf der seriellen Com’X-Leitung fehlen einige Modbus-Geräte. | Überprüfen Sie die Modbus-Adressen der fehlenden Geräte. |
| Überprüfen Sie, ob zwei Geräte dieselbe Slave-ID haben. | |
| Überprüfen Sie, ob die Einstellungen der fehlenden Geräte mit den seriellen Modbus-Einstellungen des Com’X übereinstimmen (Baudrate, Parität und Anzahl der Stoppbits). | |
| Überprüfen Sie, ob die Verdrahtung der fehlenden Geräte korrekt ist. | |
| Überprüfen Sie, ob der Erkennungsbereich groß genug ist. Der werkseitig voreingestellte Bereich liegt zwischen 1 und 10. | |
| Überprüfen Sie, ob die Verdrahtung der fehlenden Geräte korrekt ist. | |
|
Einem Gateway nachgeschaltete Modbus-Geräte können nicht erkannt werden. |
Verwenden Sie die Funktion „Diagnose/Geräteregister lesen“ des EGX, um festzustellen, ob der Fehler zwischen dem Modbus-Gerät und dem EGX oder zwischen dem Com’X und dem EGX liegt. Wenn der Fehler zwischen:
Die Kombination (Parität = Keine und Anzahl der Stoppbits = 1) der Port-Einstellungen wird vom EGX nicht unterstützt. Wechseln Sie zu einer anderen Kombination. |
GEFAHR