Netzwerkfehlerbehebung
GEFAHR |
|---|
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS,
EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Ethernet-Fehlerbehebung
In der nachstehenden Tabelle wird das Beheben von Ethernet-Problemen beschrieben:
| Problem | Mögliche Lösungen |
|---|---|
| Die Ethernet-LEDs blinken nicht. | Überprüfen Sie, ob die Ethernet-LAN-Kabel getrennt wurden. |
| Auf Modbus-Geräte nach einem Modbus TCP/Modbus Serial-Gateway kann nicht zugegriffen werden. | Überprüfen Sie die IP-Adresse des Gateways. Wenn der Datenexport über GPRS/3G erfolgt, überprüfen Sie, ob sich das Gateway im gleichen Ethernet-Subnetz wie der Com’X befindet. |
GPRS/3G-Fehlerbehebung
In der nachstehenden Tabelle wird das Beheben von GPRS- oder 3G-Problemen beschrieben:
| Problem | Mögliche Lösungen |
|---|---|
| Das Modem wird nicht erkannt. Die Modem-LED blinkt nicht. | Schalten Sie den Com’X aus. Schließen Sie das Modem wieder an und schalten Sie den Com’X ein. |
| Das Modem kann keine Verbindung zum Netzwerk herstellen. | Überprüfen Sie, ob die Einstellungen (z. B. APN) korrekt sind. |
| Die GPRS-LED an der Frontplatte geht in regelmäßigen Abständen an und aus. | Überprüfen Sie, ob die Protokolleinstellungen unter korrekt sind. |
Wi-Fi-Fehlerbehebung
In der nachstehenden Tabelle wird das Beheben von Wi-Fi-Problemen beschrieben:
| Problem | Mögliche Lösungen |
|---|---|
| Der Wi-Fi-USB-Stick wird nicht erkannt. Die LED am USB-Stick blinkt nicht. | Schalten Sie den Com’X aus. Stecken Sie den Wi-Fi-USB-Stick wieder ein und schalten Sie den Com’X ein. |
| Der Wi-Fi-USB-Stick kann keine Verbindung zum Netzwerk herstellen. | Überprüfen Sie, ob die Einstellungen (z. B. der SSID-Name und der WPA2-Schlüssel) korrekt sind. |
GEFAHR