Com’X-Fehlerbehebung
Com’X-Zugriff
| Problem | Mögliche Lösungen |
|---|---|
| Anmeldung über das Kunden-LAN nicht möglich | Melden Sie sich beim Com’X an. Überprüfen Sie die IP-Adresse. |
| Kennwort verloren | Befolgen Sie das Verfahren, um das Kennwort zurückzusetzen. |
Webseiten
| Problem | Mögliche Lösungen |
|---|---|
| Die Webseiten werden nicht richtig angezeigt. | Überprüfen Sie die Bildschirmauflösung Ihres Laptop-Computers. Sie muss mindestens 1280 x 1024 betragen. |
| Überprüfen Sie in Internet Explorer ob das Kontrollkästchen Intranetsites in Kompatibilitätsansicht anzeigen unter Extras > Einstellungen der Kompatibilitätsansicht deaktiviert ist. | |
| Löschen Sie den Browserverlauf. |
Digital Service Platform-Auswahl
| Problem | Zu stellende Fragen | Mögliche Lösungen |
|---|---|---|
| Authentifizierungsproblem |
War der Com’X vor dem Problem mit der DSP verbunden? Handelt es sich um einen duplizierten Com‘X oder wurde der Com’X auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt? |
Falls ja, stellen Sie die Konfiguration auf dem Com’X wieder her. Falls ja, wenden Sie sich an Schneider Electric Services. |
| Nach der Proxy-Server-Konfiguration kann keine Verbindung zur Digital Service Platform hergestellt werden. |
N/V |
Deaktivieren und aktivieren Sie Schneider Electric Services. |
| Datum/Uhrzeit können auf dem Com’X nicht eingestellt werden. |
Ist der Com’X mit der Digital Service Platform verbunden? |
Falls ja, warten Sie, bis Datum und Uhrzeit synchronisiert und angezeigt werden. |
Datenveröffentlichung
| Problem | Mögliche Lösungen |
|---|---|
| Die Veröffentlichung auf der Plattform war nicht erfolgreich. |
|
| Die Veröffentlichung auf der Plattform über Ethernet bzw. Wi-Fi war nicht erfolgreich. | Überprüfen Sie, ob ein Proxy im Netzwerk implementiert ist. |
| Der Com’X stellt eine Verbindung mit dem FTP-Server her, kann aber die Datendatei nicht übertragen. | Überprüfen Sie, ob Ihr FTP-Konto über die Berechtigung zur Umbenennung einer Datei auf dem FTP-Server verfügt. |
Firmware-Upgrade
| Problem | Mögliche Lösungen |
|---|---|
| Die Firmware wird nicht aktualisiert, wenn der Vorgang über einen an der Frontplatte angeschlossenen USB-Speicherstick erfolgen soll. | Löschen Sie die Datei DNxxxxxxxxxxxxx-xxx (wobei „xxxxxxxxxxxxx-xxx“ für die Seriennummer des Com’X steht), die im Stammverzeichnis des USB-Speichersticks registriert ist. |
Ereignisse
| Problem | Mögliche Lösungen |
|---|---|
| EcoStruxure™ Facility Expert erhält keine Ereignisse vom Com’X. |
|