Zugriff über den Ethernet-Port mit anderen Betriebssystemen
Die Standardkonfiguration für den Ethernet-Port 2 des Com’X ist „DHCP-Server“.
GEFAHR |
|---|
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER
EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
| HINWEIS |
|---|
|
IP-Adressenkonflikt
Schließen Sie keinen Ethernet-Port des Com'X
an ein LAN an, wenn der Port für „DHCP-Server“
konfiguriert ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Kommunikationsstörungen
führen.
|
- Trennen Sie Ihren lokalen Computer von allen Netzwerken.
- Verbinden Sie Ihren lokalen Computer und den Ethernet-Port 2 am Com’X mit einem Ethernet-Kabel.
- Öffnen Sie Ihren Webbrowser.
- Geben Sie [10.25.1.1] in das Adressfeld
ein und drücken Sie die Eingabetaste.HINWEIS: Standardmäßig ist HTTPS in der Com’X-Konfiguration aktiviert. Der Com’X hat ein automatisch signiertes Sicherheitszertifikat. Deshalb wird bei der Verbindung mit der Com’X-Schnittstelle eine Sicherheitsmeldung angezeigt. Überzeugen Sie sich vor der Bestätigung, dass die Kommunikation mit dem Com’X hergestellt wurde.
- Geben Sie den Benutzernamen (Werkeinstellung: admin) und das Kennwort (Werkeinstellung: admin) ein.HINWEIS: Bei Benutzernamen und Kennwort wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- Klicken Sie auf OK.To install a new certificate, see Local Web Server
GEFAHR