DOCA0098DE-09

Anmelden

Sie müssen sich anmelden, um auf die Energieserver-Benutzeroberfläche zugreifen zu können.

Wenn mehrere Sitzungen geöffnet sind, kann nur die erste Sitzung für die Bearbeitung von Parametern verwendet werden. Sitzungen, die nach der ersten Sitzung geöffnet werden, sind schreibgeschützt.

  1. Wählen Sie Ihre Sprache aus.
  2. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.
    HINWEIS: Bei Benutzernamen und Kennwort wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
  3. Klicken Sie auf Verbinden, um sich bei der Konfigurationswebseite anzumelden.
HINWEIS: Standardmäßig ist HTTPS in der Com’X-Konfiguration aktiviert. Der Com’X hat ein automatisch signiertes Sicherheitszertifikat. Deshalb wird bei der Verbindung mit der Com’X-Schnittstelle eine Sicherheitsmeldung angezeigt. Überzeugen Sie sich vor der Bestätigung, dass die Kommunikation mit dem Com’X hergestellt wurde.

To install a new certificate, see Local Web Server.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?