DOCA0098DE-09

ZigBee-Netzwerk neu erstellen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um die Kanäle eines ZigBee-Netzwerks zu ändern, das bereits für den Com’X erstellt worden ist.

Wenn Sie dieses Verfahren ausführen, werden alle Geräte, die am ZigBee-Netzwerk angeschlossen sind, getrennt. Sie müssen die ZigBee-Erkennungsfunktion verwenden, um die Geräte erneut mit dem Netzwerk zu verbinden:

  1. Melden Sie sich beim Com’X an und wählen Sie Einstellungen > Kommunikation > ZigBee-Einstellungen aus.

    Der Bildschirm ZigBee-Einstellungen wird angezeigt.

  2. Wählen Sie im Feld ZigBee aktivieren die Option Nein aus und klicken Sie dann auf Änderungen speichern.

    Der ZigBee-Status zeigt an, dass kein Netzwerk festgelegt ist. Sie können jetzt Wartungsarbeiten durchführen oder die Netzwerkeinstellungen ändern.

  3. Wählen Sie im Feld ZigBee aktivieren die Option Ja aus.
  4. Wählen Sie im Feld Neues ZigBee-Netzwerk erstellen die Option Ja aus.
  5. Führen Sie unter ZigBee-Netzwerkeinstellungen alle Schritte ab Schritt 6 aus, um die Einrichtung abzuschließen.
**ZigBee Network Settings (**ZigBee Device Discovery)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?