DOCA0098DE-09

Proxy-Werte abrufen

Sie können Ihre Proxy-Werte mit Internet Explorer abrufen.

Die nachstehende Abbildung enthält die Benutzeroberfläche für das Abrufen der Proxy-Werte mit dem Internet Explorer:

  1. Registerkarte „Verbindungen“

  2. LAN-Einstellungen

  3. Proxy-Server mit Adresse und Port

  1. Klicken Sie auf das Menü Extras.
  2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Internetoptionen aus.
  3. Wählen Sie die Registerkarte Verbindungen aus.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche LAN-Einstellungen.
  5. Lesen Sie die Werte des Proxy-Servers im Fenster Einstellungen für lokales Netzwerk ab.
  6. Kopieren Sie diese Werte in die Proxy-Einstellungen des Com’X.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?