DOCA0098DE-09

Datenprotokollierung starten

Sie müssen die Datenprotokollierung auf Ihrem Energieserver aktivieren, damit er Daten aufzeichnen kann.
Vor der Datenprotokollierung sind folgende Schritte notwendig:
  • Abschluss der Com’X-Konfiguration
  • Konfiguration der Geräte, deren Daten aufgezeichnet werden sollen
  • Auswahl der Daten, die aufgezeichnet werden sollen
  1. Klicken Sie auf Inbetriebnahme > Datenprotokollierung.
  2. Klicken Sie auf Datenprotokollierung starten.

    Datum und Uhrzeit des Protokollierungsbeginns werden angezeigt.

Um die Datenprotokollierung zu deaktivieren, klicken Sie auf Inbetriebnahme > Datenprotokollierung > Datenprotokollierung beenden.

**(see Manage Devices) (see Selecting Measurements to Publish)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?