DOCA0098DE-09

Veröffentlichung starten

Mit der Veröffentlichungsfunktion können Sie Daten mit einer festgelegten Häufigkeit an die gehostete Plattform senden.

Wenn Sie Daten auf Energy Operation veröffentlichen, müssen Sie die Topologie an Energy Operation senden.

Nachdem Sie Geräte für die Veröffentlichung konfiguriert haben:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Manuelle Veröffentlichung, um Daten auf die gehostete Plattform zu übertragen.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Periodische Veröffentlichung starten, um Daten entsprechend dem unter Veröffentlichungseinstellungen eingestellten Intervall an die gehostete Plattform zu übertragen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?