DOCA0098DE-09

Wi-Fi-Zugangspunkt aktivieren

Sie können den Wi-Fi-USB-Stick für die Verwendung als temporäres Kommunikationsmedium während der Inbetriebnahmephase konfigurieren.
  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > WiFi-Zugangspunkteinstellungen.
  2. Klicken Sie bei WiFi-Zugangspunkt aktivieren auf Ja.
  3. Wählen Sie die Dauer in der Dropdown-Liste Sitzungsdauer aus (Werkeinstellung: 1 Stunde).
  4. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

    Wird die Sitzungsdauer während einer Wi-Fi-Zugangspunktsitzung geändert, wird die Änderung bei der nächsten Sitzung berücksichtigt.

    Diese Einstellung aktiviert nur den Zugangspunktmodus. Um die Sitzung im Wi-Fi-Zugangspunktmodus zu starten, drücken Sie die Wi-Fi-Taste neben dem USB-Anschluss an der Vorderseite. Die LED der Wi-Fi-Taste blinkt grün.

    see Accessing Through Wi-Fi Access Point Mode
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?