DOCA0098DE-09

Zugangseinstellungen mit einem EBXA-GPRS- oder 3G-Modem konfigurieren

Bei Verwendung eines EBXA-GPRS- oder 3G-Modems müssen Sie die Zugangseinstellungen konfigurieren.

Setzen Sie die SIM-Karte gemäß der Beschreibung in der Kurzanleitung EBXA-GPRS/EBXA-GPRS-SIM (Nr. 253537613) in das GPRS-Modem ein. Setzen Sie bei Verwendung von 3G die SIM-Karte gemäß der Installationsanleitung des Herstellers in das 3G-Modem ein.

Für das EBXA-GPRS/3G-Modem ist Folgendes erforderlich:

  • Eine 2FF-Mini-SIM-Karte
  • Ein Vertrag mit einem Telekommunikationsanbieter mit mindestens 1 MB Datenexportvolumen pro Monat

Statt einer normalen SIM-Karte wird eine robuste M2M-SIM-Karte empfohlen.

HINWEIS: Statt des EBXA-GPRS wird die Verwendung eines externen Mobilfunkrouters empfohlen. Unter GPRS/3G-Einstellungen finden Sie eine Liste mit empfohlenen externen 3G-Modems.
  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Netzwerkeinstellungen.
  2. Wählen Sie EBXA-GPRS/3G aus.
  3. Geben Sie die vom Zugangsanbieter bereitgestellten Angaben für APN, Benutzername, Kennwort und PIN-Code ein.
  4. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
HINWEIS: Der PIN-Code und das Kennwort der SIM-Karte können nicht vom Energieserver geändert werden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?