Ethernet-Ports konfigurieren
- Klicken Sie auf .
- Wählen Sie das Feld Netzwerkkonfiguration
wählen aus.HINWEIS: Wenn Sie die Konfiguration des Ethernet-Ports ändern, über den Sie die Konfiguration durchführen, werden Sie durch den Browser getrennt. Starten Sie eine neue Browser-Sitzung, um die Konfiguration fortzusetzen.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option Zwei separate Ports (eine IP-Adresse pro Port) aus.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Konfigurationsmodus die Optionen DHCP-Client und Statische IPv4-Adresse aus.
- Geben Sie im reduzierbaren Menü Ethernet-Konfiguration die Parameter in die Felder WAN-Konfiguration (Eth1) und LAN-Konfiguration (Eth2) ein.
Das Feld Schnittstellenstatus wechselt zu AKTIV (bei richtiger Verdrahtung).
- Geben Sie im reduzierbaren Menü Allgemeine
Netzwerkeinstellungen die Adressen in die Felder Standard-Gateway, Primärer DNS-Server und (bei Bedarf) Sekundärer DNS-Server ein.
Die Adressen werden dem Com’X durch den IT-Administrator zugewiesen.
- Um Pingantworten zu aktivieren, wählen Sie unter die Option Ja aus.
„Auf Ping antworten“ ist werkseitig deaktiviert.
- Klicken Sie auf Änderungen speichern.