Modbus-Gateway konfigurieren
| HINWEIS |
|---|
|
Beeinträchtigte Leistungsfähigkeit des Netzwerks
Die Modbus-Gateway-Einstellungen dürfen nur von qualifiziertem
Personal geändert werden. Diese Änderungen dürfen grundsätzlich
erst vorgenommen werden, wenn die Informationen über die Modbus-Gateway-Einstellungen
vollständig gelesen und verstanden wurden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann die Leistungsfähigkeit
des Netzwerks beeinträchtigen.
|
- Klicken Sie auf .
- Wählen Sie die erforderlichen Einstellungen unter Übertragungsmodus, Verlängerung des Stilleintervalls und Verzögerung zwischen Rahmen für die serielle Schnittstelle aus.
- Wählen Sie bei Leerlaufzeit der Serververbindung aktivieren, Modbus-TCP/IP-Proxy aktivieren und Serielle Modbus-Übertragungen aktivieren die Option Ja bzw. Nein für den TCP/IP-Server aus.
- Geben Sie eine Leerlaufzeit der Serververbindung in Sekunden ein, sofern diese Option aktiviert ist.
- Wählen Sie die erforderlichen TCP/IP-Client-Werte für Zeitüberschreitung Client-Verbindung und Zeitüberschreitung Client-Nachricht aus.
- Klicken Sie auf Änderungen speichern.