Einstellungen der seriellen Modbus-Schnittstelle konfigurieren
| HINWEIS |
|---|
|
Beeinträchtigte Leistungsfähigkeit des Netzwerks
Die Modbus-Gateway-Einstellungen dürfen nur von qualifiziertem
Personal geändert werden. Diese Änderungen dürfen grundsätzlich
erst vorgenommen werden, wenn die Informationen über die Modbus-Gateway-Einstellungen
vollständig gelesen und verstanden wurden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann die Leistungsfähigkeit
des Netzwerks beeinträchtigen.
|
- Klicken Sie auf .
- Wählen Sie den gewünschten Wert in der Dropdown-Liste Baudrate aus.
- Wählen Sie den gewünschten Wert in der Dropdown-Liste Parität aus.
- Wählen Sie den gewünschten Wert in der Dropdown-Liste Anzahl der Stoppbits aus.
- Wählen Sie den gewünschten Wert in der Dropdown-Liste Timeout aus.
- Wählen Sie Ja im Feld Abschlusswiderstand aus, wenn der Bus an seinem Ende abgeschlossen ist.
- Wählen Sie Ja im Feld Polarisierung der seriellen Leitung aus, wenn kein anderes Gerät auf der Leitung eine Polarisierung bereitstellt.
- Klicken Sie auf Änderungen speichern.