DOCA0098DE-09

Konfiguration der Modbus-TCP/IP-Filterung

Mit dieser Funktion kann der Administrator eine Positivliste erstellen und die Zugangsstufe zuweisen, die IP-Adressen für den Com’X und seine nachgeschalteten Geräte haben.

Sofern aktiviert, ist Lesen die Standardzugriffsstufe für jedes nicht in der gefilterten Liste aufgeführte Modbus-TCP/IP-Client-Gerät. Wenn das Feld Standardzugriff auf Keine eingestellt wird, werden alle nicht in der gefilterten Liste aufgeführten Modbus-TCP/IP-Client-Geräte gesperrt.

  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Kommunikation > Modbus-TCP/IP-Filter.
  2. Klicken Sie auf Ja, um den Filter zu aktivieren.
  3. Geben Sie in der Spalte „Positivliste“ die IP-Adresse für den Filtervorgang ein.
    HINWEIS: Ein leeres Oktettfeld wird als Platzhalter behandelt. Leere Felder müssen mit dem niederwertigsten Oktett beginnen und zusammenhängend sein. Bei Widersprüchen wird der am meisten einschränkende Filter angewendet.
  4. Wählen Sie die Zugangsstufe aus: Keine, Lesen oder Vollständig.
  5. Sie können den Standardzugriff bearbeiten (optional): Lesen oder Keine.
  6. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?