3G-Modem auf dem Com’X installieren
GEFAHR |
|---|
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER
EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
- Schalten Sie den Com’X aus.
- Öffnen Sie die Com’X-Frontabdeckung.
- Schließen Sie das 3G-Modem an.
- Bei Modems, die im Com’X installiert werden, schließen
Sie das Modem am internen USB-Anschluss an.

- Bei 3G-Modems, die nicht auf der Innenseite der Com’X-Frontabdeckung
installiert werden, brechen Sie die Lasche aus, um eine Öffnung
für das Kabel zu schaffen. Schließen Sie das Modemkabel
dann am internen USB-Anschluss an.

- Bei Modems, die im Com’X installiert werden, schließen
Sie das Modem am internen USB-Anschluss an.
- Schließen Sie die Com’X-Frontabdeckung wie vorstehend gezeigt.
- Schalten Sie den Com’X ein. Die Funkmodem-LED blinkt
als Hinweis darauf, dass das Modem erkannt wurde.

GEFAHR