DOCA0098DE-09

Netzwerkkonfiguration auswählen

Wählen Sie die entsprechende Netzwerkkonfiguration für Ihr System aus:
  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Netzwerkeinstellungen.
  2. Wählen Sie die Netzwerkkonfiguration in der Dropdown-Liste Netzwerkkonfiguration wählen aus.
  3. Geben Sie bei Bedarf die Parameter für jede angezeigte Verbindungsschnittstelle ein. Ziehen Sie die entsprechenden Abschnitte zu Rate.
  4. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
  5. Warten Sie, bis der Neustart des Com’X abgeschlossen ist.

    Die Spannungsversorgungs-LED leuchtet grün, sobald der Neustart abgeschlossen ist.

** Configuring the Ethernet Ports, GPRS Settings, andConfiguring a Wi-Fi Network (see Reboot Cases)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?