Feste Adresse als DHCP-Client einrichten
Sie können den Com’X so konfigurieren, dass die IPv4-Adresse automatisch vom DHCP-Server der Anlage eingestellt wird. Der IT-Administrator des Standorts kann aufgefordert werden, den DHCP-Server so zu konfigurieren, dass dem Com’X systematisch die gleiche IPv4-Adresse zugewiesen wird.
- Geben Sie dem IT-Manager des Standorts die MAC-Adresse
des Com’X-Ethernet-Ports 1.
Diese Adresse befindet sich auf dem Etikett an der Vorderseite des Geräts oder auf der Seite Info.
- Bitten Sie den IT-Manager um die Bereitstellung einer festen
IPv4-Adresse, so dass dem Com’X immer die gleiche IP-Adresse
zugewiesen wird.
Die IP-Adresse muss durch den IT-Manager zugewiesen werden.
- Notieren Sie die IPv4-Adresse:
-
Auf dem Etikettbogen im Lieferumfang des Com’X. Dieser Bogen kann innen an der Abdeckung befestigt werden.
-
- Überprüfen Sie, ob der IT-Manager den Com’X zum DHCP-Server hinzugefügt hat.
Durch Eingabe der vom IT-Manager erhaltenen IP-Adresse in die Adressleiste des Browsers ist eine Anmeldung ebenfalls möglich.