DOCA0098DE-09

ZigBee-Netzwerk anhalten und neu starten

Verwenden Sie dieses Verfahren, um ein ZigBee-Netzwerk anzuhalten und neu zu starten, damit Sie die Netzwerkeinstellungen ändern oder Wartungsarbeiten durchführen können.
  1. Melden Sie sich beim Com’X an und wählen Sie Einstellungen > Kommunikation > ZigBee-Einstellungen aus.

    Der Bildschirm ZigBee-Einstellungen wird angezeigt.

  2. Wählen Sie im Feld ZigBee aktivieren die Option Nein aus und klicken Sie dann auf Änderungen speichern.

    Der ZigBee-Status zeigt an, dass kein Netzwerk festgelegt ist. Sie können jetzt Wartungsarbeiten durchführen oder die Netzwerkeinstellungen ändern.

  3. Wählen Sie im Feld ZigBee aktivieren die Option Ja aus.
  4. Lassen Sie im Feld Neues ZigBee-Netzwerk erstellen den Wert Nein unverändert.
  5. Wählen Sie im Feld Übertragungsleistung eine der folgenden Optionen aus:
    • Standardleistung: Wählen Sie diese Option aus, wenn sich der ZigBee-Stick und alle ZigBee-Geräte an derselben Schalttafel bzw. im selben Schaltschrank befinden.
    • Hohe Leistung: Wählen Sie diese Option aus, wenn der ZigBee-Stick über ein USB-Verlängerungskabel am Com’X angeschlossen ist. Sie werden gebeten zu bestätigen, dass sich der ZigBee-Stick weder an der Schalttafel noch im Schaltschrank befindet. Klicken Sie zur Bestätigung auf OK.
  6. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

    Die Einrichtung dauert ein paar Sekunden. Wenn das Netzwerk hochfährt, zeigt der ZigBee-Status an, dass das Netzwerk einsatzbereit ist, und die ZigBee-Stick-LED blinkt grün.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?