DOCA0098DE-09

Standard-Hauptzähler verbinden (vorgeschaltetes Gerät)

Sie können die Kontaktausgänge über den Eigenschaftsbereich des vorgeschalteten Geräts verbinden.
  1. Klicken Sie in der Hauptregisterkarte auf Geräteeinstellungen.
  2. Klicken Sie in der Gerätestrukturansicht auf das vorgeschaltete Gerät.
  3. Klicken Sie auf das reduzierbare Menü Digital- und Analogeingänge.
  4. Wählen Sie den Namen des Hauptzählers in der Dropdown-Liste Gerät aus.
  5. Wählen Sie den zu verbindenden Kontaktausgang in der Dropdown-Liste Anschluss aus.
  6. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

    In der Gerätestrukturansicht ist erkennbar, dass der Standard-Hauptzähler mit einem zusätzlichen Digitaleingang verbunden ist.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?