DOCA0098DE-09

Standard-Hauptzähler verbinden (Hauptzähler)

Sie können die Kontaktausgänge über das reduzierbare Eigenschaftsmenü des Standard-Hauptzählers verbinden.
  1. Klicken Sie in der Hauptregisterkarte auf Geräteeinstellungen.
  2. Klicken Sie in der Gerätestrukturansicht auf den Hauptzähler.
  3. Wählen Sie Impulsausgang 1 im reduzierbaren Menü Eigenschaften aus.
  4. Wählen Sie die Nummer der Digitalausgänge in der Dropdown-Liste aus.
  5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für die Eigenschaften von Impulsausgang 2.
  6. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?