Benutzerdefinierten Analogsensor erstellen
- Klicken Sie auf der Hauptregisterkarte auf Benutzerdefinierte Bibliothek.
- Klicken Sie auf +Erstellen links
unten auf der Seite.
Das Dialogfeld Benutzerdefiniertes Modell erstellen wird angezeigt.
- Geben Sie die Einstellungen für das benutzerdefinierte
Modell ein:
Feld Einstellung Modelltyp auswählen Wählen Sie entweder 4-20-mA-Sensor oder 0-10-V-Sensor aus. Modell erstellen Wählen Sie die Basis für das neue benutzerdefinierte Modell aus:
- Neu
Typ Geben Sie die Bezeichnung des neuen benutzerdefinierten Modells ein oder übernehmen Sie die voreingestellte Bezeichnung Sensor 4-20mA_CustomoderSensor 0-10V(je nach ausgewähltem Modelltyp)._CustomStandardwert des Produkts Wählen Sie ein Standard-Versorgungsgut aus, das vom neuen Modell gemessen werden soll. Standardwert für Verwendung Wählen Sie einen Standardwert für die Verwendung des neuen Modells aus. - Klicken Sie auf Erstellen.
Das Dialogfeld wird geschlossen und die Eigenschaftenseite für das neu angelegte benutzerdefinierte Modell wird für die Erstkonfiguration angezeigt.
- Konfigurieren Sie die Sensoreigenschaften.
Jeder Impulsausgang bietet die folgenden Messeigenschaften:
Feld Beschreibung
Element Wählen Sie ein Überwachungselement aus der Liste aus oder wählen Sie Benutzerdefiniert aus und geben Sie einen personalisierten Namen in das Feld Benutzerdefiniertes Element ein.
Einheit Wählen Sie eine Überwachungseinheit aus der Liste aus oder wählen Sie Benutzerdefiniert aus und geben Sie eine personalisierte Einheit in das Feld Benutzerdefinierte Einheit ein. LowerBound Das ist der Wert, der als der kleinste überwachte Wert zugeordnet wird. UpperBound Das ist der Wert, der als der größte überwachte Wert zugeordnet wird.
Messungstabelle
Die von Ihnen ausgewählten Überwachungseigenschaften – einschließlich der angepassten Eigenschaften – finden sich in der Messungstabelle wieder.