DOCA0098DE-09

Benutzerdefiniertes Modell erstellen

Um ein benutzerdefiniertes Modell verwenden zu können, müssen Sie zuerst ein neues benutzerdefiniertes Modell erstellen.
  1. Klicken Sie auf der Hauptregisterkarte auf Benutzerdefinierte Bibliothek.
  2. Klicken Sie auf +Erstellen links unten auf der Seite.

    Das Dialogfeld Benutzerdefiniertes Modell erstellen wird angezeigt.

  3. Geben Sie die folgenden Einstellungen ein:
    Feld Einstellung
    Modelltyp auswählen Wählen Sie einen Modelltyp aus der Liste aus. Diese Auswahl bestimmt die Eigenschaftenstruktur des neuen benutzerdefinierten Modells.
    Modell erstellen

    Wählen Sie die Basis für das neue benutzerdefinierte Modell aus:

    • Neu
    • Basierend auf einem Schneider Electric-Modell
    • Basierend auf einem benutzerdefinierten Modell

    <Basismodelltyp> Wenn das neue benutzerdefinierte Modell auf einem vorhandenen Schneider Electric-Modell bzw. einem benutzerdefinierten Modell basieren soll, wählen Sie das vorhandene Modell aus, das als Grundlage für das neue Modell dienen soll.
    Modellbezeichnung Geben Sie die Bezeichnung des neuen benutzerdefinierten Modells ein oder übernehmen Sie die Standardbezeichnung.
    Standardwert des Produkts Wählen Sie ein Standard-Versorgungsgut aus, das vom neuen Modell gemessen werden soll.
    Standardwert für Verwendung Wählen Sie einen Standardwert für die Verwendung des neuen Modells aus.
  4. Klicken Sie auf Erstellen.

    Das Dialogfeld wird geschlossen und die Eigenschaftenseite für das neu angelegte benutzerdefinierte Modell wird für die Erstkonfiguration angezeigt.

Either add related topics or rework this sentence.Refer to the following topics for a description of custom model properties configurations.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?