Modbus-Frame erstellen
Im Modbus-Protokoll wird der Datenaustausch durch sogenannte Frames beschrieben. Ein Frame ist eine Aufforderung zum Lesen einer Reihe von aufeinanderfolgenden Variablen. Für den Zugriff auf alle Variablen eines Geräts können mehrere Frames erforderlich sein. Zur Verbesserung der Leistung ist die Anzahl der Frames durch Zuordnung mehrerer Variablen zum gleichen Frame zu reduzieren.
- Klicken Sie auf Neuer Frame. Es
erscheint eine neue Zeile mit Werkeinstellungen.

Position Bezeichnung Beschreibung Optionen
A Funktionscode Gibt die Arten der Leseanforderungen an, die der Energieserver durchführen kann. - FC01: Ausgangsbits (Reihe von Ausgangs- oder internen Bits)
- FC02: Digitaleingang (Reihe von Eingangsbits)
- FC03: Halteregister (Reihe von Ausgangs- oder internen 16-Bit-Registern)
- FC04: Eingangsregister (Reihe von 16-Bit-Eingangsregistern)
B Startadresse Gibt die Adresse an. 0–65535(1) C Objektzahl Gibt die Anzahl der Elemente an, die der Frame enthält. - 1–1000 für Funktionscode FC01 oder FC02
- 1–125 für Funktionscode FC03 oder FC04
D Zahl Gibt die Art der Informationen an, die diesem Frame zugeordnet sind. - Boolesch für Funktionscode FC01 oder FC02
- Boolesch oder Zahl für Funktionscode FC03 oder FC04
E Frame bearbeiten Beschreibt die Variablen von diesem Frame. – (1) Zwischen Registernummer und Adresse gibt es eine Verschiebung. Die Registernummern sind in der Gerätedokumentation enthalten.
- Klicken Sie nach dem Hinzufügen und Konfigurieren von Frame-Einstellungen auf Änderungen speichern.