Modbus-Slave-Gerät definieren
Für dieses Verfahren müssen Sie im Vorfeld ein benutzerdefiniertes Modell erstellt haben.
- Wählen Sie das neue Modell in der Modellstrukturansicht aus und klicken Sie auf das reduzierbare Menü Slave.
- Wählen Sie die Lesereihenfolge in der Dropdown-Liste Endianness aus.
Mit dieser Einstellung wird die Registerreihenfolge beschrieben, die zu verwenden ist, wenn eine Variable ein Format mit mehr als einem Register hat.
HINWEIS: Die Endianness hängt vom Gerät ab und muss in den Com’X-Einstellungen ausgewählt werden. Zum Beispiel ist das PM700 ein „Big Endian“- und das PM800 ein „Little Endian“-Gerät. Die Endianness-Einstellung wird nicht verwendet, wenn die Variablen mit 16-Bit-Registern formatiert werden. - Klicken Sie auf Neuer Frame.
Beispiele für Register eines benutzerdefinierten Modbus-Slave-Geräts
| Register | Registernummer | Lesen/Schreiben | Faktor | Einheit | Format | Intervall | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | 1 | R | x1 | kW | INT | +/–0...32767 | Gesamtwirkleistung |
| 1041 | 1 | R | x1 | kVAr | INT | +/–0...32767 | Gesamtblindleistung |
| 1049 | 1 | R | x1000 | Keine | INT | –1000...1000 | Gesamtleistungsfaktor |
| 1054 | 1 | R | x10 | Hz | INT | 0...4000 | Netzfrequenz |
Beim Lesen der Gerätedokumentation wird ersichtlich, dass alle Variablen mit 1 Register-Frame (Funktionscode 03), beginnend mit Register 1037 und endend mit Register 1054 (Anzahl = 18), gelesen werden können.