DOCA0098DE-09

Ein oder mehrere benutzerdefinierte Modelle exportieren

Sie können benutzerdefinierte Modelle exportieren:
  1. Klicken Sie auf der Hauptregisterkarte auf Benutzerdefinierte Bibliothek.
  2. Navigieren Sie zu dem Modell, das Sie exportieren möchten. Entweder:
    • Klicken Sie auf Modelle in der Navigationsstruktur, um eine Liste aller Modelle anzuzeigen, oder
    • Klicken Sie auf Modelle und dann auf den <Modelltyp> (den Typ des Modells, das Sie exportieren möchten).
  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus. Entweder:
    • Klicken Sie zum Exportieren eines einzelnen Modells in der Zeile des Modells, das Sie exportieren möchten, auf das Symbol Exportieren ().
    • Setzen Sie zum Exportieren von mehreren Modellen ein Häkchen neben die Modelle, die Sie exportieren möchten, und klicken Sie anschließend auf Exportieren.
    Das exportierte Modell wird in einer ZIP-Datei komprimiert und an den Standard-Downloadspeicherort Ihres Browsers gesendet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?