DOCA0098DE-09

Ein oder mehrere benutzerdefinierte Modelle importieren

Sie können benutzerdefinierte Modelle importieren:
  1. Klicken Sie auf der Hauptregisterkarte auf Benutzerdefinierte Bibliothek.
  2. Klicken Sie auf Importieren.

    Das Dialogfeld Modelle importieren wird angezeigt.

  3. Klicken Sie auf Durchsuchen. Das Dialogfeld Öffnen wird angezeigt.
  4. Navigieren Sie im Dialogfeld Öffnen zu dem oder den benutzerdefinierten Modell(en), das/die importiert werden soll(en). Wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Öffnen.
  5. Klicken Sie im Dialogfeld Modelle importieren auf Importieren.
  6. Klicken Sie nach Abschluss des Importvorgangs auf Schließen.

    Die importierten Modelle werden in der benutzerdefinierten Bibliothek unter dem entsprechenden Gerätetyp angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?