DOCA0098DE-09

Benutzerdefiniertes Modell ändern

Sie können die Einstellungen eines vorhandenen benutzerdefinierten Modells ändern:
  1. Klicken Sie auf der Hauptregisterkarte auf Benutzerdefinierte Bibliothek.
  2. Rufen Sie eine Liste der vorhandenen Modelle auf. Entweder:
    • Klicken Sie auf Modelle in der Navigationsstruktur, um eine Liste aller Modelle anzuzeigen, oder
    • Klicken Sie auf Modelle und dann auf den <Modelltyp> (den Typ des Modells, das Sie ändern möchten), um eine Liste der Modelle des ausgewählten Typs anzuzeigen
  3. Klicken Sie in der Liste auf das Modell, das Sie ändern möchten.
  4. Bearbeiten Sie die konfigurierbaren Eigenschaften des ausgewählten Modells.
  5. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?