DOCA0098DE-09

Benutzerdefiniertes Modell löschen

Sie können ein Modell nur löschen, wenn mit diesem Modell keine Geräte erstellt wurden.
  1. Klicken Sie auf der Hauptregisterkarte auf Benutzerdefinierte Bibliothek.
  2. Rufen Sie eine Liste der vorhandenen Modelle auf. Entweder:
    • Klicken Sie auf Modelle in der Navigationsstruktur, um eine Liste aller Modelle anzuzeigen, oder
    • Klicken Sie auf Modelle und dann auf
      **angle brackets
      <Modelltyp> (den Typ des Modells, das Sie löschen möchten), um eine Liste der Modelle des ausgewählten Typs anzuzeigen.
  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus. Entweder:
    • Klicken Sie zum Löschen eines einzelnen Modells in der Zeile des Modells, das Sie löschen möchten, auf das Löschsymbol ().
    • Setzen Sie zum Löschen von mehreren Modellen ein Häkchen neben die Modelle, die Sie löschen möchten, und klicken Sie anschließend auf Löschen.
    Ein Modell wird gelöscht, wenn Sie den Löschbefehl ausgeben. Es wird kein Meldungsfeld angezeigt, in dem Sie zur Bestätigung des Löschbefehls aufgefordert werden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?