Nachgeschaltetes Gerät hinzufügen
- Klicken Sie in der Hauptregisterkarte auf Geräteeinstellungen.
- Klicken Sie in der Gerätestrukturansicht auf das vorgeschaltete
Gerät, mit dem das nachgeschaltete Gerät verbunden ist.
Wählen Sie beispielsweise den Com’X aus, um ein Gerät mit dem Com’X zu verbinden.
- Klicken Sie auf das reduzierbare Menü, das dem Typ
des zu verbindenden Geräts entspricht:
- Reduzierbares Menü Digital- und Analogeingänge für Geräte, die an die Digital- und Analoganschlüsse des Com’X angeschlossen sind (z. B. Impulszähler oder Analogsensoren).
- Reduzierbares Menü Modbus Serial für ein Modbus-Gerät. Modbus kann mit der Schaltfläche Verbundene Geräte erkennen auch automatisch erkannt werden.
- Reduzierbares Menü Ethernet für ein Modbus TCP/Modbus Serial-Gateway oder ein IP-fähiges Gerät.
- Wählen Sie Neues Gerät erstellen in der Dropdown-Liste Gerät aus.
- Wählen Sie den Typ des zu erstellenden Geräts
in der Dropdown-Liste Gerätetyp aus.HINWEIS: Es werden nur die Geräte aufgelistet, die mit dieser Schnittstelle verbunden werden können. Sie können nach dem Erstellen des Geräts den Gerätetyp nicht mehr ändern.
- Konfigurieren Sie das Gerät. Ziehen Sie die entsprechenden Abschnitte zu Rate, die der Kategorie des Geräts entsprechen.
- Klicken Sie auf Erstellen. Daraufhin wird das Gerät in der Gerätestrukturansicht angezeigt.