DOCA0098DE-09

Modbus-Gerät manuell hinzufügen

Modbus-Geräte, die nicht angeschlossen sind, können nicht erkannt werden. Allerdings können sie mit dem folgenden Verfahren manuell hinzugefügt werden.

Sie können entweder ein integriertes oder ein benutzerdefiniertes Modbus-Gerät, das Sie zuvor in der benutzerdefinierten Bibliothek erstellt haben, hinzufügen.

  1. Klicken Sie in der Hauptregisterkarte auf Geräteeinstellungen.
  2. Wählen Sie ein vorgeschaltetes Gerät mit einer seriellen Modbus-Schnittstelle in der Gerätestrukturansicht aus.

    Beispielsweise muss der Com’X ausgewählt sein, um ein Modbus-Gerät mit dem Com’X zu verbinden.

  3. Wählen Sie das reduzierbare Menü Modbus Serial aus. Klicken Sie auf den Kopfbereich, um das reduzierbare Menü Modbus Serial zu erweitern.
  4. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Gerät auf Neues Gerät erstellen.
  5. Wählen Sie einen Gerätetyp aus der Dropdown-Liste aus.
    HINWEIS: Es werden nur Geräte aufgelistet, die an einer seriellen Modbus-Schnittstelle angeschlossen werden können.
  6. Geben Sie die Slave-ID in das reduzierbare Menü Konfiguration ein.
  7. Klicken Sie auf Erstellen. Daraufhin wird das Gerät in der Gerätestrukturansicht angezeigt.
** Refer to Common Properties for completing the other parameters.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?