Geräte am WT4200 Modbus-Empfänger anschließen
Jeder Sender ist für den WT4200 Modbus-Empfänger ein anderer Kanal.
Sie müssen den WT4200 Modbus-Empfänger konfigurieren, bevor Sie ihn zur Com'X-Geräteliste hinzufügen und Sender anschließen. Mit der WT4200-Konfiguration wird festgelegt, zu welchem Kanal der Sender hinzugefügt werden kann. Programmieranweisungen für Funkempfänger finden Sie im Benutzerhandbuch PowerLogic WT4100 series / WT4200 series Long-range RF wireless devices.
WARNUNG |
|---|
|
Fehlerhafte Datenergebnisse
Die Konfiguration im Com’X muss mit der Konfiguration
im WT4200 Modbus-Empfänger übereinstimmen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
- Klicken Sie in der Hauptregisterkarte auf Geräteeinstellungen.
- Klicken Sie in der Gerätestrukturansicht auf den WT4200.
- Wählen Sie im reduzierbaren Menü Kanal den Kanal (C1, C2 usw.) aus, mit dem das Gerät verbunden ist. Klicken Sie in den Kopfbereich, um den Kanalbereich zu erweitern.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste des entsprechenden Digitaleingangs Neues Gerät erstellen aus.
- Wählen Sie den Typ des zu erstellenden Geräts
aus der Dropdown-Liste aus.
Es werden nur die Geräte aufgelistet, die mit dieser Schnittstelle verbunden werden können. Eventuell müssen Sie Ihr eigenes benutzerdefiniertes Gerät erstellen.
- Konfigurieren Sie das Gerät. Ziehen Sie die Abschnitte zu Rate, die der spezifischen Gerätekategorie entsprechen.
- Klicken Sie auf Erstellen. Daraufhin wird das Gerät in der Gerätestrukturansicht dem WT4200 nachgeschaltet angezeigt.
WARNUNG