DOCA0098DE-09

Gerät löschen

Sie können Geräte vom Com’X löschen.
  1. Klicken Sie in der Hauptregisterkarte auf Geräteeinstellungen.
  2. Klicken Sie in der Gerätestrukturansicht auf das zu löschende Gerät.
    HINWEIS: Deaktivieren Sie nicht das ZigBee-Netzwerk, wenn Sie ZigBee-Geräte entfernen. Starten Sie den Com’X nicht neu, bis das Zigbee-Gerät das Netzwerk verlassen hat. Das kann mit Hilfe von Daten aus dem Wartungsprotokoll bestätigt werden.
  3. Klicken Sie auf Löschen, um das Löschen des Geräts zu bestätigen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?