DOCA0098DE-09

Gerät trennen

Es gibt ein Verfahren, um ein Gerät von einem vorgeschalteten Gerät zu trennen.
Wenn das Gerät getrennt ist, wird es nicht in der Messungstabelle angezeigt. Von diesem Gerät werden keine Messwerte auf die gehostete Plattform übertragen. Das Gerät ist trotzdem unter „Echtzeitdaten“ verfügbar.
  1. Klicken Sie in der Hauptregisterkarte auf Geräteeinstellungen.
  2. Klicken Sie in der Gerätestrukturansicht auf das vorgeschaltete Gerät.
  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Verbunden mit die Option Kein Gerät verbunden aus.

    Das Gerät wird unter der Gerätestrukturansicht im reduzierbaren Menü Nicht verbundene Geräte angezeigt.

  4. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?