DOCA0098DE-09

Verbundene Geräte erkennen

Mit der Modbus-Erkennungsfunktion kann der Com’X die Geräte, die über ihre serielle Modbus-Schnittstelle lokal angeschlossen sind, sowie nachgeschaltete Modbus-TCP/Modbus Serial-Gateways erkennen.
  1. Klicken Sie in der Hauptregisterkarte auf Geräteeinstellungen.
  2. Klicken Sie in der Gerätestrukturansicht auf den Com’X. Oder klicken Sie in der Gerätestrukturansicht auf das Gateway, damit nur die einem Gateway nachgeschalteten Geräte erkannt werden (z. B. ein EGX).
  3. Klicken Sie auf Verbundene Geräte erkennen, um das Fenster Erkennung zu öffnen.
  4. Geben Sie Werte für Slave-ID Min. und Slave-ID Max. ein.

    Die Werkeinstellung ist 1 bis 10 und der zulässige Bereich ist 1 bis 247.

  5. Klicken Sie auf Start, um die Geräte erkennen zu lassen.

    Erkannte Geräte werden im Fenster Modbus-Erkennung angezeigt. Klicken Sie auf Stopp, wenn Sie die Erkennung anhalten möchten.

  6. Heben Sie die Markierung aller Geräte auf, die Sie nicht hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Erstellen.
    Das Fenster Modbus-Erkennung wird geschlossen und alle erkannten Geräte werden folgendermaßen in der Gerätestrukturansicht angezeigt:
    • Wenn ein Gerät mit einem integrierten Modell erstellt wurde, verknüpft die Anwendung das Gerät automatisch mit dem entsprechenden Modell.
    • Wurde ein Gerät auf der Basis eines benutzerdefinierten Modells erstellt, das zur benutzerdefinierten Bibliothek hinzugefügt wurde, verknüpft die Anwendung das Gerät mit dem ersten Modell in der Liste der benutzerdefinierten Geräte. In diesem Fall müssen Sie das entsprechende benutzerdefinierte Modell für das Gerät in der Gerätetypliste auswählen.
    DeviceSettings_DiscoveringConnectedDevices_ModbusDiscoveredStatus.dita originally incorporated in this topic
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?