DOCA0098DE-09

Gerät ändern

Sie können die Geräteeinstellungen ändern.
  1. Klicken Sie in der Hauptregisterkarte auf Geräteeinstellungen.
  2. Klicken Sie in der Gerätestrukturansicht auf das Gerät.
  3. Ändern Sie die Einstellungen im entsprechenden reduzierbaren Menü.
  4. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
    HINWEIS: Der Gerätetyp kann nicht geändert werden. Wenn ein Gerät falsch konfiguriert wurde, löschen Sie das Gerät und erstellen Sie ein neues.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?