DOCA0098DE-09

Gerät erneut verbinden

Sie können ein Gerät erneut mit einem vorgeschalteten Gerät verbinden:
  1. Klicken Sie in der Hauptregisterkarte auf Geräteeinstellungen.
  2. Klicken Sie in der Gerätestrukturansicht auf das vorgeschaltete Gerät, mit dem das nachgeschaltete Gerät verbunden werden muss.

    Wählen Sie beispielsweise Ihren Com’X aus, um ein nachgeschaltetes Gerät erneut mit dem Com’X zu verbinden.

  3. Wählen Sie im reduzierbaren Menü Digital- und Analogeingang das Gerät aus, das wieder mit dem gewünschten Digitaleingang verbunden werden soll.
  4. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?