Gerät ersetzen
Dieses Verfahren kann verwendet werden, um ein Standardgerät durch ein benutzerdefiniertes Gerät zu ersetzen, ohne dass die Eigenschaften des ursprünglichen Geräts verloren gehen.
- Klicken Sie auf die Hauptregisterkarte Geräteeinstellungen.
- Klicken Sie in der Gerätestrukturansicht auf das vorgeschaltete
Gerät, mit dem das zu ersetzende Gerät verbunden ist.
Wählen Sie beispielsweise den Com’X aus, um ein Gerät zu ersetzen, das am Com’X angeschlossen ist.
- Klicken Sie auf das reduzierbare Menü, das dem Typ
des zu ersetzenden Geräts entspricht:
- Reduzierbares Menü Digital- und Analogeingänge für Geräte, die an den Digital- und Analogeingängen des Com’X angeschlossen sind (z. B. Impulszähler oder Analogsensoren).
- Reduzierbares Menü Modbus Serial für ein Modbus-Gerät. Modbus kann mit der Schaltfläche Verbundene Geräte erkennen auch automatisch erkannt werden.
- Reduzierbares Menü Ethernet für ein Modbus-TCP- bzw. Modbus-Gerät.
- ZigBee: Durch den Austausch eines ZigBee-Geräts wird die ZigBee-Geräteerkennungsfunktion aktiviert. Die Erkennung wird angehalten, wenn das erste ZigBee-Gerät gefunden wird. Wenn sich mehrere ZigBee-Geräte nahe beieinander befinden, ist das erste gefundene ZigBee-Gerät möglicherweise nicht das gewünschte Gerät. Wiederholen Sie in diesem Fall das Verfahren.
- Wählen Sie das Gerät aus, das Sie ersetzen möchten. Wählen Sie ein Ersatzgerät des gleichen (oder eines ähnlichen) Typs aus, das die gleichen veröffentlichten Messdaten wie das Originalgerät unterstützt.
- Klicken Sie unten auf der Hauptregisterkarte Geräteeinstellungen auf Ersetzen.
Das Dialogfeld Gerät ersetzen wird angezeigt.
- Wählen Sie im Dialogfeld Gerät ersetzen den Typ des Ersatzgeräts aus und klicken Sie auf Ersetzen.
Wenn Sie ein vorhandenes Gerät ersetzen, zeigt das Ersatzgerät die Bezeichnung des vorherigen Geräts an, sofern Sie die Bezeichnung nicht bearbeiten.
- Bearbeiten Sie bei Bedarf die Bezeichnung und weitere Einstellungen für das Ersatzgerät. Klicken
Sie anschließend unten auf der Hauptregisterkarte Geräteeinstellungen auf Änderungen
speichern.(see ZigBee Device Discovery). (Discovering Connected Devices)