DOCA0098DE-09

Zu protokollierende oder zu veröffentlichende Messwerte auswählen

Bei Auswahl des Protokollierungsintervalls und der Anzahl der zu protokollierenden Größen muss unbedingt berücksichtigt werden, wie viele Daten für alle Geräte protokolliert werden müssen.

Wenn zu viele Größen pro Intervall protokolliert werden, kann dies die Leistung des Com’X beeinträchtigen, einschließlich verzögerter Webseitenantwort und fehlender Protokollierungsintervalle. Bei einem Protokollierungsintervall unter fünf Minuten wird zum Beispiel empfohlen, nicht mehr als insgesamt 50 Größen von maximal 8 Geräten zu protokollieren.

  1. Klicken Sie in der Hauptregisterkarte auf Geräteeinstellungen.
  2. Klicken Sie in der Gerätestrukturansicht auf das Messgerät oder auf den Sensor.
  3. Klicken Sie auf der Hauptregisterkarte auf Messungstabelle.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Log des Messwerts, der protokolliert werden soll.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Veröffentlichen, um Daten zu der ausgewählten Plattform zu übertragen (optional).
  6. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
    Plattform und Häufigkeit der Veröffentlichung auswählen
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?