DOCA0098DE-09

Betriebsunterbrechungszeit definieren

Sie können die Betriebsunterbrechungszeit definieren:
  1. Klicken Sie auf Diagnose > Kommunikationsprüfung.
  2. Wählen Sie bei Betriebsunterbrechungszeit aktivieren die Option Ja aus.
  3. Wählen Sie die Betriebsunterbrechungszeit aus. Verfügbare Optionen: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 und 60 Minuten (Werkeinstellung: 15)
  4. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?