DOCA0098DE-09

Geräteregister lesen

Mit der Funktion Geräteregister lesen können Sie Modbus-Register von lokalen und entfernten Geräten auslesen:
  1. Klicken Sie auf Diagnose > Geräteregister lesen.
  2. Wählen Sie ein Gerät aus der Dropdown-Liste Gerätebezeichnung aus oder wählen Sie Auswahl nach Geräte-ID für Geräte aus, die nicht in der Geräteliste aufgeführt sind.
  3. Wenn Sie Auswahl nach Geräte-ID auswählen, geben Sie einen Wert unter Lokale ID ein.

    Wenn Sie im vorherigen Schritt eine Gerätebezeichnung ausgewählt haben, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt und kann nicht geändert werden.

    HINWEIS: Die Slave-ID ist die Bezeichnung am seriellen Port, an dem das Slave-Gerät angeschlossen ist. Die Lokale ID ist die Bezeichnung, die vom Com’X verwendet wird.
  4. Geben Sie ein Startregister und die Anzahl der zu lesenden Register ein.
  5. Wählen Sie einen Datentyp aus.
  6. Wenn Sie Halteregister oder Eingangsregister ausgewählt haben, wählen Sie ein Format für die zurückgegebenen Daten aus.
  7. Klicken Sie auf Lesen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?