DOCA0098DE-09

Statistik zurücksetzen

Sie können die seit der letzten Rücksetzung des Com’X kumulierten Netzwerk- oder Modbus-Messwerte anzeigen:
  1. Klicken Sie auf Diagnose > Statistik.
  2. Klicken Sie auf eine der folgenden Kategorien: Netzwerk oder Modbus.
  3. Klicken Sie auf Rücksetzen und anschließend auf Ja, um die Zurücksetzung zu bestätigen.

    Die Parameter in allen reduzierbaren Menüs werden zurückgesetzt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?