DOCA0098DE-09

Statistik anzeigen

Sie können die kumulierten Messwerte seit der letzten Rücksetzung des Com’X anzeigen:
  1. Klicken Sie auf Diagnose > Statistik.
  2. Klicken Sie auf eine der folgenden Kategorien: Netzwerk oder Modbus.
  3. Klicken Sie auf das reduzierbare Menü der Statistikgruppe, die Sie anzeigen möchten.
  4. Klicken Sie auf Aktualisieren, wenn Sie die Daten aktualisieren möchten.
    HINWEIS: Die Netzwerkstatistik wird ca. alle 10 Sekunden aktualisiert.
** See Interpreting Statistics for a list of available parameters.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?