DOCA0098DE-09

Messungstabelle anzeigen

Mit der Messungstabelle können alle Messgeräte und Sensoren des Systems angezeigt werden, die Daten protokollieren. In der Messungstabelle werden nur die Daten angezeigt, die zur Protokollierung ausgewählt wurden.
  1. Klicken Sie auf der Hauptregisterkarte auf Messungstabelle.
  2. Wählen Sie die gewünschten Messgeräte im Feld Filtern nach aus:
    • Klicken Sie auf Alle, um alle Versorgungsgüter gleichzeitig anzuzeigen.
    • Klicken Sie auf Keine, um alle Versorgungsgüter gleichzeitig zu verbergen.
    • Aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um alle Messwerte eines Versorgungsguts anzuzeigen.
    • Deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um alle Messwerte eines Versorgungsguts zu verbergen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?