Kennwort lokal zurücksetzen
Eine Rücksetzung des Kennworts beeinträchtigt nicht die anderen Konfigurationseinstellungen und -daten.
Der Webserver ist ein Hilfsmittel für das Lesen und Schreiben von Daten. Er steuert den Zustand des Systems, wobei er vollständigen Zugang zu allen Daten in Ihrer Anwendung hat. Sie werden nach der ersten Anmeldung aufgefordert, Ihr Kennwort zu ändern, um einen unbefugten Zugriff auf die Anwendung zu verhindern.
Ein sicheres Kennwort darf unbefugten Personen nicht mitgeteilt werden. Das Kennwort sollte keine persönlichen oder offensichtlichen Informationen enthalten.
Das neue Kennwort muss Folgendes enthalten:
- 8 Zeichen
- 1 Großbuchstabe
- 1 Ziffer
- 1 Sonderzeichen
- Drücken Sie die Taste „Sicherung“
auf der Vorderseite des Com’X und halten Sie sie mindestens
10 Sekunden lang gedrückt, bis die Spannungsversorgungs-LED
dreimal grün blinkt. - Lassen Sie die Taste los.
- Verwenden Sie für den Zugriff auf die Konfigurationswebseiten
des Com’X die folgenden Einstellungen:
-
Benutzername: admin
-
Kennwort: admin
-