DOCA0098DE-09

Com’X über die Webschnittstelle neu starten

Verwenden Sie die Funktion Com'X neu starten, um den Com’X manuell neu zu starten.
  1. Klicken Sie auf Wartung > Systemeinstellungen.
  2. Klicken Sie unter Com'X neu starten auf die Option Neustart und dann zur Bestätigung auf Ja.

    Der Neustart wird ausgeführt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?