Konfiguration mit einer lokalen Datei wiederherstellen
So stellen Sie die Konfiguration mit einer lokalen Datei wieder her:
- Navigieren Sie zu Wartung > Systemeinstellungen > Konfigurationsmanagement.
- Klicken Sie im reduzierbaren Menü Konfigurationsmanagement auf Durchsuchen, wählen Sie die lokal gespeicherte Konfigurationsdatei aus und klicken Sie auf Öffnen.
- Klicken Sie auf Konfiguration übernehmen und warten Sie, bis der Com’X seinen Neustart abgeschlossen
hat.
Die Spannungsversorgungs-LED leuchtet grün, sobald der Neustart abgeschlossen ist.
- Stellen Sie erneut eine Verbindung zum Com’X her.
- Wenn die Konfigurationsdatei mit der Option Sicherung für Duplizierung gespeichert wurde, sind
die folgenden Schritte erforderlich:
- Klicken Sie auf .
- Geben Sie den Namen des neuen Standorts ein und klicken
Sie auf Änderungen speichern, um die Änderung
zu speichern.HINWEIS: Der Standortname darf Folgendes nicht enthalten: '/:*?<>| oder Leerzeichen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Geräteeinstellungen, wählen Sie den Com’X in der Gerätestrukturansicht aus und geben Sie die Bezeichnung in das reduzierbare Menü Allgemeine Eigenschaften ein.
- Klicken Sie auf Änderungen speichern, um die Änderung zu speichern.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Messungstabelle, um den neuen Standort auf korrekte Verbindung, Einstellung und Funktion zu überprüfen.
- Wählen Sie die Registerkarte Inbetriebnahme aus, um die Protokollierung und Veröffentlichung gemäß
der Zielplattform zu aktivieren.
(see Commissioning for more information)